结果:找到"结构设计 产品外壳设计",相关内容749条
  • 钣金产品设计及工艺设计
  • 在钣金产品设计及工艺设计中,钣金是一种针对金属薄板的一种综合冷加工工艺,广泛应用于机械设备的研发制造,涉及产品众多。包括自助终端、机柜、机箱、机房、配电柜、CNC机床等。对于钣金产品设计而言,设计师能否在设计中熟练运用钣金工艺,直接关系到产品生产制造的难易程度乃至成败。钣金工艺是一个复杂的过程,涉及多方面的内容,包括钣金构建方式、钣金冲孔及切口的设计、凹槽及冲孔、造型的印贴、模具和冲孔、折弯等。钣金材质能否科学合理地运用于产品的生产制造,钣金工艺的熟练程度起到很大的作用。钣金工艺熟练度越高,越容易实现产品的生产制造。在钣金产品设计中,设计师需要对产品的材质及其所适用的处理工艺进行深入的了解,...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金加工 钣金 工艺 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-15 11:19:00
  • 钣金结构防尘防水设计,结构工程师必备知识点!
  • 针对钣金结构机柜防尘防水设计工作,设计人员要思考结构的设计要点,并明确防尘防水设计的原理和具体的对策,只有这样才能够提升设计的水平和设计的质量。钣金结构机柜的结构类型和联接方式1.1钣金结构机柜的结构类型钣金结构机柜指的是运用钣金工艺加工制造的机柜,加工过程中使用的加工艺有剪、冲、折、焊和表面处理。钣金结构机柜的结构类型根据分类标准的不同,主要可以分为以下几类:第一,按照机柜的框架可以分为立柱横梁结合型与整板型两种;第二,按照钣金机柜的角联接方式可以分为四种类型,分别是螺钉联接、粘接联接、销联接、焊联接。1.2钣金结构机柜框架的联接方式钣金结构机柜的联接方式指的是钣金结构机柜主体结构的联接方...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金 防尘防水 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-09 09:23:00
  • 求助
  • 红外报警器是怎么去设计的呀,哪位大神帮帮,高薪求助
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 红报警器 发帖人:狄克维多 发帖时间:2024-03-09 21:44:00
  • 机械设计中有哪些需要注意的关键节点?【转】
  • 今天分享给大家一篇关于机械设计的文章,笔者经验丰富,从实际出发,梳理了很多机械设计中需要注意的关键节点。01前言机械结构设计与分析是机械工程中的重要内容之一,它涉及到了机械系统的设计、制造和运行等多个方面。在机械设计中,结构的设计是最为基础和关键的一环。好的机械结构设计可以确保机械系统具有良好的性能和稳定的工作状态,提高其效率和可靠性。同时,结构分析也是机械设计的必要环节,通过分析结构的受力情况和变形情况,可以预测结构的性能和寿命,指导设计优化和制造工艺的改进。因此,机械结构设计与分析不仅是机械工程专业的重要基础课程,也是工程师在实际工作中必备的技能之一。本文将从机械结构的基本原理和分析方法...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械 机械 机械系统 分析 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-07 09:45:00
  • 机械设计三百个禁忌,全部理解后你就是高手
  • 一、提高精度的结构设计1.尽量不采用不符合阿贝原则的结构方案2.避免磨损量产生误差的互相叠加3.避免加工误差与磨损量互相叠加4.导轨的驱动力作用点,应作用在两导轨摩擦力的压力中心上,使两条导轨摩擦力产生的力矩互相平衡5.对于要求精度较高的导轨,不宜用少量滚珠支持6.要求运动精度的减速传动链中,最后一级传动比应该取最大值7.测量用螺旋的螺母扣数不宜太少8.必须严格限制螺旋轴承的轴向窜动9.避免轴承精度的不合理搭配10.避免轴承径向振摆的不合理配置11.避免紧定螺钉影响滚动导轨的精度12.当推杆与导路之间间隙太大时,宜采用正弦机构,不宜采用正切机构13.正弦机构精度比正切机构高二、考虑人机学的结...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械 机械制造 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-06 10:35:00
  • 各类机加工方式所能达到的精度&粗糙度
  • 在日常设计中,关于各类加工方式和不同精度/粗糙度的对应关系,总是不能完全记住。例如一个件要冲压制作,但是不知道能不能达到设计精度。当然,最方便的办法是问供应商,但是问完供应商,也不太清楚供应商是做的精度/粗糙度是超过行业标准还是低于行业标准。所以搜集了资料,加上日常工作经验,整理了下面2个表格,供日常查看。第一个表格是加工方式——尺寸精度的对应表;各类机加工方式所能达到尺寸精度第二个表格是加工方式——粗糙度的对应表各类加工方式所能达到的粗糙度等级这个就没有经济等级,都是可达到的等级。分别列了从Ra0.008-Ra100的表面情况、应用举例和对应的工艺。关注嘉立创CNC公众号,带您了解更多机械...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机加工 机械 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-05 14:14:00
  • 承接结构设计-产品外壳设计
  • 我们团队可做电控,机械结构设计,产品外壳设计;工程师曾就职知名大厂,拥有八年工作经验!欢迎来电咨询坐标:成都邮箱:zzwwpp@foxmail.com
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 发帖人:云和月儿 发帖时间:2023-05-17 22:32:00
  • PCB设计电路设计
  • 本人之前任职电子厂电子工程师15以上,对电子产品的设计具有丰富的经验,曾参加过多类产品开发,开发产品均已投入市场中。现利用业余时间承接PCBlayout私单,有需要电话联系。我以行业最低的价格提供最优质的设计服务!遵循保密的原则,让您更放心。合作项目,合作内容:电路设计,PCBLAYOUT、根据客样功能copy,参考设计,输出生产所需的资料。另可承接打样、小批量生产,量产跟踪,贴片插件后焊加工一条龙服务。也可根据需要做技术支持合作宗旨:1、技术保密2、诚实守信3、专业设计4、快速交货5、保证质量6、技术支持。期待您的洽淡
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 承接PCB 电路 项目 发帖人:蒙工设计 发帖时间:2022-10-01 11:47:00
  • 3d外壳预览显示bug
  • 想问一下这些是什么情况,是bug么?我几个月前弄的,现在回来看一下,结果就是这样,侧面挖槽和螺丝柱都变实体了,还能跟着上下移动,我是游览器看的,是游览器显示bug?还是啥
  • 所属专栏: 3D打印 标签: 3d PCB 发帖人:Beancurd2 发帖时间:2022-07-22 10:22:00
  • 项目外包
  • 各位高工好!我司有项目外包,有闲暇的高工朋友可以留下联系方式QQ,微信都可以。职场老手,多年独立电子产品设计经验,熟悉MCU开发,有成本控制意识。谢谢!!!
  • 所属专栏: 项目外包 标签: ,项目开发,兼职 发帖人:一叶孤舟 发帖时间:2019-06-26 11:14:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: